Other Parts Discussed in Thread: CC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120 如果为包含3个节点的网状网络使用的 SSID 保存了配置文件,那么如果配置文件没有明确说明要使用哪个 BSSID,CC3120如何确定要连接到哪个节点?
它是否会选择最佳信号强度并连接到该信号强度?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Lenio:
是的、如果您正在执行初始连接或依赖自动连接功能、这将与 Michael 所描述的一样。 如果启用了快速连接功能,则在作为自动连接过程的一部分进行扫描之前,快速连接功能应尝试将您重新连接到同一节点(假设这两个节点都已启用)。
有关更多详细信息、请参阅此处与此主题相关的其他帖子-
e2e.ti.com/.../720117
e2e.ti.com/.../1491859
最棒的
本·M