主题中讨论的其他器件:CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
当我使用 sDraw 演示测试 SDIO 函数时,该演示会提示我
开始 SD 示例
初始化 SD 卡时出错
我确信我使用了一个良好的 SD 卡模块。
现在、我想知道哪里可能出错了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
当我使用 sDraw 演示测试 SDIO 函数时,该演示会提示我
开始 SD 示例
初始化 SD 卡时出错
我确信我使用了一个良好的 SD 卡模块。
现在、我想知道哪里可能出错了。
赵尚、您好!
这是配置 SD 引脚的代码、取自 SDHostCC32XX.c 中的函数 initHw():
/*配置 SDHost 数据*/
Pin = PinConfigPin (hwAttrs->dataPin);
MODE = PinConfigPinMode (hwAttrs->dataPin);
MAP_PinTypeSDHost (引脚、模式);
MAP_PinConfigSet (Pin、PIN_Strength、4mA、PIN_TYPE_STD_PU);
/*为 SDHost 命令配置*/
Pin = PinConfigPin (hwAttrs->cmdPin);
mode = PinConfigPinMode (hwAttrs->cmdPin);
MAP_PinTypeSDHost (引脚、模式);
MAP_PinConfigSet (Pin、PIN_Strength、4mA、PIN_TYPE_STD_PU);
/*配置 SDHost 时钟输出*/
Pin = PinConfigPin (hwAttrs->clkPin);
MODE = PinConfigPinMode (hwAttrs->clkPin);
MAP_PinTypeSDHost (引脚、模式);
MAP_PinDirModeSet (Pin、PIN_DIR_MODE_OUT);
initHw()在 sd_open()期间调用。 PinConfigPin ()和 PinConfigPin Mode ()是用于提取引脚编号(6、7或8)的宏以及配置引脚(SDCARD_DATA、SDCARD_CLK 或 SDCARD_CMD)所需的模式。
此致、
Janet