This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:sDraw demo Init 错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728982/ccs-launchcc3220modasf-sdraw-demo-init-error

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

当我使用 sDraw 演示测试 SDIO 函数时,该演示会提示我  

开始 SD 示例

初始化 SD 卡时出错

我确信我使用了一个良好的 SD 卡模块。

现在、我想知道哪里可能出错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪个版本的 SimpleLink SDK?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:5234117、

    此外、检查 Board.html 文件以了解 SD 卡 Booster Pack 所需的修改。  您应该会在 sDraw 示例的 CCS Project 视图中看到 Board.html。

     此致、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    simplelink_cc32xx_sdk_2_20_00_10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janet,
    我根据 Board.html。的内容连接到 SDIO 的 P06-data、P07-clk 和 P08-cmd

    此致、
    赵尚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道演示中连接了 SD 卡的哪些引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵尚、您好!

    该示例适用于使用具有以下连接的 SparkFun microSD 的情况:

    CC3220SF         SparkFun MicroSD 分线板

    P06 (数据)       执行
    P07 (CLK)        SCK
    P08 (CMD)        DI
    GND              GND GND
    3V3              VCC

    分线板如下所示:

    此致、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janet,

    我想知道这些引脚在初始状态、高电平或低电平中的样子、这对我非常有用。

    此致、

    赵尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    你有什么建议

    此致、
    赵尚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵尚、您好!

    这是配置 SD 引脚的代码、取自 SDHostCC32XX.c 中的函数 initHw():

       /*配置 SDHost 数据*/
       Pin = PinConfigPin (hwAttrs->dataPin);
       MODE = PinConfigPinMode (hwAttrs->dataPin);
       MAP_PinTypeSDHost (引脚、模式);
       MAP_PinConfigSet (Pin、PIN_Strength、4mA、PIN_TYPE_STD_PU);

       /*为 SDHost 命令配置*/
       Pin = PinConfigPin (hwAttrs->cmdPin);
       mode = PinConfigPinMode (hwAttrs->cmdPin);
       MAP_PinTypeSDHost (引脚、模式);
       MAP_PinConfigSet (Pin、PIN_Strength、4mA、PIN_TYPE_STD_PU);

       /*配置 SDHost 时钟输出*/
       Pin = PinConfigPin (hwAttrs->clkPin);
       MODE = PinConfigPinMode (hwAttrs->clkPin);
       MAP_PinTypeSDHost (引脚、模式);
       MAP_PinDirModeSet (Pin、PIN_DIR_MODE_OUT);

    initHw()在 sd_open()期间调用。  PinConfigPin ()和 PinConfigPin Mode ()是用于提取引脚编号(6、7或8)的宏以及配置引脚(SDCARD_DATA、SDCARD_CLK 或 SDCARD_CMD)所需的模式。

    此致、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否得到了解决?

    Todd

    [更新2018年10月:将此标记为 TI 认为已解决、因为原始海报中没有回复]