This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:需要 CAD Altium 文件。

Guru**** 2563000 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200-LAUNCHXL, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/730866/cc3200mod-want-cad-altium-file

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: CC3200-LAUNCHXLCC3200

我们在产品中使用 CC3200MOD。 我们有关于天线连接的问题。 我们使用的天线是 Taiyo Yuden 部件号 AH316M245001-T 根据数据表、但天线的一端接地、因此其他端连接?

我们获得了 SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad 的 CAD 文件,文件名 CC3200-LAUNCHXL_BRD_Rev3p2.brd 我们正在使用 Altium, 通过使用超级本、我们尝试对其进行转换、但我们可以在 Altium 中打开它、因此请发送 Altium 的 CAD 文件、以便我们能够查看放置位置并设计 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、

    您使用的是什么版本的 Altium?

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    版本17
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、

    如天线数据表(如下所示)所示

    所有连接均连接至 GND。 查看如何将同一天线放置在我们的 Gen2 LP 上(如下所示)。

    如果您使用的是 CC3200MOD、您是否不需要 CC3200MOD LaunchPad 、CC3200MODLAUNCHXL 的 CAD 文件? 尝试 在此处使用此电路板的 CAD 文件

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。。。 先生、我们需要与 Altium 17兼容的 CAD 文件。 您提供的文件是.brd 文件、我无法将其导入到 Altium 中、也尝试使用 Altium 的导入向导选项。 如果您发送此与 Altium 兼容的 CAD 文件、它将对我们有所帮助。 我将共享我的邮件 ID
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、

    我知道。 遗憾的是、CC3200MOD LaunchPad 不是在 Altium 上设计的、因此我们无法提供 Altium 设计文件。

    转换 CAD 文件时经常会出现问题、尤其是使用导入向导选项等工具时。 导出后、设计文件的三个主要部分(原理图、布局、元件库)通常不能相互正确映射。

    我将联系我们的工具团队、询问他们是否能够为您创建 BXL 文件。 但是、您只需使用 Allegro PCB Designer 或 Allegro Physical Viewer Plus (免费) 查看组件放置、射频布局和堆叠等内容、速度可能会显著加快。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、

    CC3200MOD 数据表在文档末尾包含布局指南:  

    下面是另一个涵盖布局指南的有用文档: CC3100和 CC3200 SimpleLink Wi-Fi 和物联网解决方案布局指南(修订版 B)

    它主要侧重于 IC、但也涵盖了传输线路、天线放置和布线信息。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在原理图 L1 (3.6nH)中,C2 (1.0pF)连接到引脚31 RF-BG,但在 PCB 文件中找不到它。 L1、C2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yogesh、

    您所指的是哪种原理图以及哪个 PCB 文件? 在任何情况下、似乎您都在询问用于匹配网络的组件。 请注意、匹配的网络组件将随电路/共面波导参数而变化。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CC3200MOD 数据表中的原理图、位于第页 51有匹配的组件、例如 L1和 C2、但作为可用于 CC3200MOD LaunchPad 的 CAD 文件、正如我在 Allegro Physical Viewer Plus (免费)中看到的、我没有找到这些组件、这就是我对此感到困惑的原因。 是根据波导参数、它将发生变化、但在 CC3200MOD Launchpad 的 CAD 文件中未使用此类组件天线直接连接到 CC3200MOD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、

    请参阅以下来自 CC3200MOD LP 设计文件的原理图。 指示符不同、但存在相同的匹配组件。

    BR、