This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:性能故障

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728377/wl1835mod-performance-failure

器件型号:WL1835MOD

您好,

我在其中一个定制设计中使用的是 WL1835MOD、它是一个多层电路板(8层)。 在 PCB 中,为了重复使用 FCC 认证,我们布置了射频迹线,放置了阻抗匹配网络和天线位置与 TI 参考设计中相同。 我们一直在 定制板中使用板载芯片天线 TDK 的部件(P/N:ANT016008LCD2442MA1)。 我们评估了定制板和具有板载 SMD 芯片天线的 EVM 板、发现与 EVM 相比、我们的定制板仍在执行中。

在定制电路板中,我们按照制造厂家提供的堆叠信息,将射频迹线的阻抗跟踪为50欧姆。

根据我的理解、EVM (WL1835MODCOM8B) 和定制板之间的唯一区别是层数、但我们遵循了50欧姆的射频布线阻抗、而且我们在天线位置下提供了适当的空隙、如 TI 参考设计中所示。

您能否建议任何方法来提高我的定制板中的 WiFi 性能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的原理图和布局是否已由 TI 硬件应用团队审核? 我邀请了我们的硬件专家、但他可能需要您的布局进行审核。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hari,

    TI 团队未审查我们的原理图和布局。 您的硬件专家能否通过邮件联系我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您需要布局、请发送电子邮件至 rizwan.murji@ti.com、查看我们的原理图。 在电子邮件中、也请参阅此 e2e 帖子。 我将继续、在这里将其关闭。

    谢谢、
    Riz