请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MOD 大家好!
据我了解,为了使用文件系统,必须调用函数 sl_Start()。
现在,让我们假设网络配置已设置为 AP 模式,并且在启动时,我们需要从文件系统中读取文件,从而调用 sl_Start()。 我们观察到、我们无法再控制是否创建 AP。 对于我们来说、这通常是一个问题、因为我们有一个"省电模式"、在这种模式下不会执行繁重的操作。
有什么建议?
文森特五