This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:启动 NWP 会自动启动 WIFI

Guru**** 2529570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728045/cc3220mod-starting-the-nwp-automatically-starts-wifi

器件型号:CC3220MOD

大家好!

据我了解,为了使用文件系统,必须调用函数 sl_Start()。

现在,让我们假设网络配置已设置为 AP 模式,并且在启动时,我们需要从文件系统中读取文件,从而调用 sl_Start()。 我们观察到、我们无法再控制是否创建 AP。 对于我们来说、这通常是一个问题、因为我们有一个"省电模式"、在这种模式下不会执行繁重的操作。

有什么建议?

文森特五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    是的、这里有一个限制、文件系统并非真正设计用于在整个生命周期内频繁写入、因为串行闪存最终可能会磨损。
    当您希望下一个唤醒周期仅用于 FS 访问时、可以切换到站点模式并禁用自动连接
    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、我们将文件系统用于"用户设置"系统和其他使用统计信息。 因此、我们将在每次打开单元时在闪存中有一个写入周期。
    有更好的建议吗?

    我还考虑了"工作站模式"解决方案。 尽管我无法提前知道下一次上电是否仅为 FS。。。 然后、我必须配置简单链路2次...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要写入串行闪存的频率不是很频繁、就可以配置器件2x、以便在实现合理的产品寿命之前将其劣化。