请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
您好!
我正在运行网络终端示例、并看到建立 TCP 连接失败。
我的设置:
TCP 服务器:MAC 上的 NC -k -l 3443、IP 地址192.168.0.100
TCP 客户端:CC3220SF、IP 地址192.168.0.101
#4客户端启动与 SYN 段的套接字连接,SEQ=0
#5服务器确认客户端 SYN 并发送其自己的 SEQ=0、Ack=1
#6 (这是发生错误时),客户端在#5中似乎没有看到 ACK,因此它重新发送 SYN 段。
我使用的命令:
wlanconnect -s t WPA/WPA2 -p
recv -c 192.168.0.100 -p 3443 -NB
有人能告诉我什么可能导致了这种三次握手失败?
谢谢、
LIN