This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:套接字连接失败

Guru**** 2568995 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/729500/cc3220-socket-connect-failure

器件型号:CC3220

您好!

我正在运行网络终端示例、并看到建立 TCP 连接失败。

我的设置:

TCP 服务器:MAC 上的 NC -k -l 3443、IP 地址192.168.0.100

TCP 客户端:CC3220SF、IP 地址192.168.0.101

#4客户端启动与 SYN 段的套接字连接,SEQ=0

#5服务器确认客户端 SYN 并发送其自己的 SEQ=0、Ack=1

#6 (这是发生错误时),客户端在#5中似乎没有看到 ACK,因此它重新发送 SYN 段。

我使用的命令:

wlanconnect -s t WPA/WPA2 -p

recv -c 192.168.0.100 -p 3443 -NB

有人能告诉我什么可能导致了这种三次握手失败?

谢谢、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:
    您是否尝试使用另一台设备作为服务器? 例如尝试移动应用程序可能有助于隔离问题。

    亚伦