This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CA 或证书文件位置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/710944/cc3120-ca-or-cert-files-location

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我正在尝试使用 CC3120设置与远程服务器的 TLS 连接。 我无法通过身份验证步骤。 我不知道是否正确选择了我安装在文件系统中的证书,因为函数 sl_SetSockOpt()始终返回0,即使给定的文件名不存在也是如此。 现在、证书被放置在根目录中。 是否必须将 CA 或证书文件放置在特定目录/路径中?

P.S.:我使用的是个人安全身份验证、而不是企业身份验证。

XH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、XH、

    对于常规 TLS 连接、文件不必放置在特定目录或路径中。 只有在连接到具有企业安全性的 WLAN 时需要进行身份验证的文件时、才需要执行此操作。 由于您没有这样做、因此您可以。

    当器件处于开发模式时、您应该能够使用 UniFlash ImageCreator 中的用户文件浏览器查看文件系统上是否安装了证书。 检查并检查 TLS 套接字的连接函数调用返回了什么错误代码。

    此致、
    本·M