Other Parts Discussed in Thread: CC3120, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我正在尝试使用 CC3120设置与远程服务器的 TLS 连接。 我无法通过身份验证步骤。 我不知道是否正确选择了我安装在文件系统中的证书,因为函数 sl_SetSockOpt()始终返回0,即使给定的文件名不存在也是如此。 现在、证书被放置在根目录中。 是否必须将 CA 或证书文件放置在特定目录/路径中?
P.S.:我使用的是个人安全身份验证、而不是企业身份验证。
XH