请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
大家好、
上下文:
LaunchPad 通过 ADC (独立)馈送低频(几 Hz)正弦波。 这是以100Hz 的频率进行采样。 收集30个样本、放入 TCP 数据包并发送到显示它们的 PC。
问题:
第30个采样之后的信号值处有一个除法、该值是射频传输的时间(请参阅图中的红圈)。
问题:
由于4个通道在内部用于射频、这是否与射频传输有关? 使用示波器(引脚被切换)进行测试时、采样周期为100Hz 点。 此外、没有样本被丢弃、等等、我已经使用流出数据包中的人工斜坡输入对此进行了测试。
此致、
Evros