This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MOD 和 WL1835MOD

Guru**** 2527610 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, DM3730, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/706307/wl1837mod-wl1837mod-and-wl1835mod

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他部件:WL1835MODDM3730WL1837

您好!

我们将 WL1837MOD 和 WL1835MOD Wi-Fi 模块与 DM3730 SOM 搭配使用。 由于某些限制、我们无法使用主设备
天线的影响。 我们能否将辅助天线配置为主天线并获得与主天线相同的性能?

谢谢、此致、

Subhashini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subhashini、
    否、您无法将辅助天线配置为主天线。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    默认情况下、WL1837 INI 将 BG2用作主要天线、将 BG1用作辅助天线。
    我们是否可以将 BG1用作主要天线而不是 BG2?

    因为从下面的链接中、TI 支持通过修改 INI 文件中的"wl18xx.phy.spare0"值来更改主天线。

    e2e.ti.com/.../348719

    是否建议将 BG1用作主天线?

    谢谢、此致、

    Subhashini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    您能回答上述问题吗?

    谢谢、此致、
    Subhashini