请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD Thread 中讨论的其他部件:WL1835MOD、 DM3730、 WL1837
您好!
我们将 WL1837MOD 和 WL1835MOD Wi-Fi 模块与 DM3730 SOM 搭配使用。 由于某些限制、我们无法使用主设备
天线的影响。 我们能否将辅助天线配置为主天线并获得与主天线相同的性能?
谢谢、此致、
Subhashini
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将 WL1837MOD 和 WL1835MOD Wi-Fi 模块与 DM3730 SOM 搭配使用。 由于某些限制、我们无法使用主设备
天线的影响。 我们能否将辅助天线配置为主天线并获得与主天线相同的性能?
谢谢、此致、
Subhashini
尊敬的 Saurabh:
默认情况下、WL1837 INI 将 BG2用作主要天线、将 BG1用作辅助天线。
我们是否可以将 BG1用作主要天线而不是 BG2?
因为从下面的链接中、TI 支持通过修改 INI 文件中的"wl18xx.phy.spare0"值来更改主天线。
e2e.ti.com/.../348719
是否建议将 BG1用作主天线?
谢谢、此致、
Subhashini