This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:具有外部天线的模块的参考板设计

Guru**** 2563550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/707899/cc3220moda-reference-board-design-for-module-with-external-antenna

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

在 launchpad cc3220modasf 上、天线连接到 cc3220。  我的问题是、当您购买 cc3220modasf 时、天线是否连接到芯片上?  或者、我们是否必须创建用于将天线连接到芯片的电路?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220MODAx 包含模块上的天线。 对于 CC3220MODx (无)、您需要使用外部天线(在 PCB 上等)

    来自数据表:

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我需要对 ant_sel1和 ant_secl 做什么呢?    我是否只是不连接任何设备?  将其接地?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在选择 CC3220MODA 的情况下、将这个引脚(ANT_SEL1、ANT_SEL2) NC 保持与 RF_BG 相同。

    理论上、ANT_SEL 引脚可用作 GPIO 输出、但不建议采用这种做法。

    作为设计的参考、您应该使用:
    - CC3220MODA LaunchPad 的设计文件( www.ti.com/.../swrc342 )
    - CC3220MOD 的数据表( www.ti.com/.../cc3220moda,CC3220MODA 的数据表非常重要,第7.3.3章)。

    更新:我忘记了链接一个重要文档- http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=swru462

    1月