主题中讨论的其他器件:CC3220MOD、
在 launchpad cc3220modasf 上、天线连接到 cc3220。 我的问题是、当您购买 cc3220modasf 时、天线是否连接到芯片上? 或者、我们是否必须创建用于将天线连接到芯片的电路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 launchpad cc3220modasf 上、天线连接到 cc3220。 我的问题是、当您购买 cc3220modasf 时、天线是否连接到芯片上? 或者、我们是否必须创建用于将天线连接到芯片的电路?
您好!
在选择 CC3220MODA 的情况下、将这个引脚(ANT_SEL1、ANT_SEL2) NC 保持与 RF_BG 相同。
理论上、ANT_SEL 引脚可用作 GPIO 输出、但不建议采用这种做法。
作为设计的参考、您应该使用:
- CC3220MODA LaunchPad 的设计文件( www.ti.com/.../swrc342 )
- CC3220MOD 的数据表( www.ti.com/.../cc3220moda,CC3220MODA 的数据表非常重要,第7.3.3章)。
更新:我忘记了链接一个重要文档- http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=swru462
1月