This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/WL1837MOD:26MHz clkp 的 VPP 必须>=0.8V @WLAN 5G

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/675627/tina-spice-wl1837mod-vpp-of-the-26mhz-clkp-must-0-8v-wlan-5g

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:TINA-TIWL1837WL1831WL1833

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

 我们 使用了 WL1837芯片很长时间、但   我脑海中有一个疑问 、那就是26MHz clkp 的 Vpp 的原因

     必须在 WL1837芯片数据表中的0.8V=<Vpp<=1.4V @ WLAN 5G 中进行限制。  并 请求    26MHz 的 TCXO   

现在、我们要使用 26MHz 的晶体、对吧?  满足 Vpp 限制时是否正常?

如果使用 crtstal 是可以的、请告诉我如何选择晶体和设计晶体 电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您今天使用的模块类型是什么? 它是 TI 模块还是直接在目标硬件上设计 WL1837芯片?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal
    欢迎您的回复。我们正在设计使用 wl1837芯片的模块。 有几个指导设计版本、一个使用晶体、另一个使用 TCXO。
    而 wl1831/5(无 WLAN-5G)使用晶振、wl1833/7 (WLAN-5G)使用18xx 数据表中的 TCXO。那么我想知道原因吗?
    什么是实际输入26MHz-clk、clkp 或 clkm? 使用晶体时、它不会限制26MHz 的 Vpp、还是26MHz 的 vpp 成为 clkm? 我们测试26MHz 的 vpp、Vpp clkm 约为1.12V、Vpp clkp 将随着晶振或电容器的变化从0.18V 更改为0.76V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有人可以答复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想知道这是您使用板载 WL8的产品吗? 或者您计划销售的 WLAN 模块?

    我可以与您分享我们正在使用的电流晶体的 DS。

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TKS 提供回复和分享。 是,您是对的。我们是与 TI 长期合作的主要制造商。 我们正在设计低成本模块,因此我们计划使用晶体。如果您知道我们的模块最适合汽车娱乐,那么我们必须知道原因和方法。
    请告诉我们:
    晶振是否可以在 wl1837中被 uesd? 为何在 wl1837数据表中申请 TCXO。
    2.如果使用晶体,则不需要 clkp 和 clkm 的限制 vpp?如何选择和设计? 只需满足频率精度和负电阻?
    3.我们在板载测试 clkp 和 clkm 的 Vpp。clkm 的 vpp 为1.12V、而 Vpp clkp 的范围为0.18~0.78V (使用不同的晶振)。 我们将 clkm 设置为真正的 clk_in (而不是 clkp),但如果使用 TCXO,clk_in 将成为 clkp (连接到 Grund 的 clkm)
    所以我们感到困惑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不建议使用晶体、因为使用该晶体存在限制。
    1) 1)温度降级会提高 XTAL 的精度、这在5GHz 时变得很重要
    2) 2)相位噪声性能不是很好、因此这将影响5GHz 时的 EVM 性能。

    因此、我们建议根据数据表使用 TCXO。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz