请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD Thread 中讨论的其他器件:TINA-TI、 WL1837、 WL1831、 WL1833
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好,
我们 使用了 WL1837芯片很长时间、但 我脑海中有一个疑问 、那就是26MHz clkp 的 Vpp 的原因
必须在 WL1837芯片数据表中的0.8V=<Vpp<=1.4V @ WLAN 5G 中进行限制。 并 请求 26MHz 的 TCXO
现在、我们要使用 26MHz 的晶体、对吧? 满足 Vpp 限制时是否正常?
如果使用 crtstal 是可以的、请告诉我如何选择晶体和设计晶体 电路