我们使用 CC3200制作了自己的电路板、我们几乎完全遵循 CC3200_LUNCHXL 参考布局。
我们已经使用了参考设计电感器、我们正在使用 CC3200_LAUNCHXL 板 JTAG 端口(TMS、TDI、TCK 和 TDO)对板进行调试
我们已使用最新的 Service Pack 刷写器件(使用 UART 端口)并使用了最新的 SDK (2017年12月版本)。 我们能够使用适用于非 simplelink 应用的 SDK 示例对器件进行调试。
当我们调试 WLAN AP 入门或任何简单的链接示例时、IAR 显示"device is disconnected、pls chk the power"消息、当我们调用 sl_start (0、0、0、0)函数时、调试器会出现故障。 CC3200_LAUNCHEXL 板中也有相同的工作示例
我们已经检查了所有直流/直流电压、并且在 CC3200_LAUNCHXL 电路板中都可以正常运行。
我们已经针对类似的错误通过了 E2E、并发现了很多原因也是如此。
这种情况的确切原因是什么?如何继续解决问题?