This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200定制板在 IAR 调试模式下步进 sl_start()时显示器件断开错误

Guru**** 2559250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/676491/cc3200-cc3200-custom-board-is-showing-device-disconnected-error-while-stepping-the-sl_start-in-iar-debug-mode

器件型号:CC3200

我们使用 CC3200制作了自己的电路板、我们几乎完全遵循 CC3200_LUNCHXL 参考布局。

我们已经使用了参考设计电感器、我们正在使用 CC3200_LAUNCHXL 板 JTAG 端口(TMS、TDI、TCK 和 TDO)对板进行调试

我们已使用最新的 Service Pack 刷写器件(使用 UART 端口)并使用了最新的 SDK (2017年12月版本)。 我们能够使用适用于非 simplelink 应用的 SDK 示例对器件进行调试。

当我们调试 WLAN AP 入门或任何简单的链接示例时、IAR 显示"device is disconnected、pls chk the power"消息、当我们调用 sl_start (0、0、0、0)函数时、调试器会出现故障。 CC3200_LAUNCHEXL 板中也有相同的工作示例

我们已经检查了所有直流/直流电压、并且在 CC3200_LAUNCHXL 电路板中都可以正常运行。

我们已经针对类似的错误通过了 E2E、并发现了很多原因也是如此。

这种情况的确切原因是什么?如何继续解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这种问题通常表明电源设计有误。 您是否使用四层电路板? 您是如何设计电路板布局的? 您是否从 LaunchPad 板复制了设计?

    请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_HW_Debugging_AppNote
    processors.wiki.ti.com/.../HardwareDesignReviewProcess.zip

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对其进行检查。
    虽然我们的卡是第1层8层、但我们已经按照参考文献中的 L1-L2层叠进行了跟踪。
    对于此问题是否有任何权变措施、而无需重新布局、例如将外部电源(1.8V)连接到 PA_IN 等?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    8层电路板应该可以。 我问这个问题是因为很多开发人员尝试使用两层电路板、但没有成功。

    遗憾的是、我不是 CC3200采用预调节1.85V 电源的硬件设计专家。 因此、我不想给出错误的答案。 请等待 TI 硬件设计专家的回答。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在仔细检查我们的电路板后、发现 VDD ANA 有噪声、我们在其中一个 VDD_ANA 引脚上建议使用0.1uF 而非10uF 的接线。

    我们已将0.1uF 替换为10uF、可以看出 VDD ANA 现在与 Launchhexl bord 类似、但偶尔会在  大约20ms 的时间内下降。

    还可以看到、UART TX 线正在下降、但在 SOP2=1模式下持续大约25ms。

    我们已将 一个200uF 电容器连接到 Vbat、但问题仍然存在。

    原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉,我不知道。 请等待 TI 硬件人员的回答。

    1月