This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:Launch-CC3220MODSF 板上 IC 焊盘上的散热过孔

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/676053/cc3220mod-thermal-vias-on-the-ic-pads-on-the-launch-cc3220modsf-board

器件型号:CC3220MOD

您好!

在 LAUNCH-CC3220MODSF PCB 布局上、是 模块底部的散热焊盘、每个焊盘有四个导孔。  

在制造过程中、应避免焊盘中的开口过孔、因为由于毛细管作用、焊料会从焊盘上和孔中吸走。 请告诉我这是否是此模块的推荐布局。 此外、我想知道为什么只有焊盘下方提供了通孔、而不是模块下方接地的其他地方提供通孔。

此致、

Prachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为建议是填充过孔。 过孔仅在接地焊盘下方提供、因为它们用于模块散热。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    感谢您的回答。
    如果在制造过程中填充过孔不可行、那么将这些过孔移动到焊盘附近的某个位置而不是直接放在焊盘下方是否合适? 在这种情况下、有什么建议?
    此致、
    Prachi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能更新我的查询吗?

    此致、
    Prachi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅链接文档的第3.4.1节
    www.ti.com/.../slua271a.pdf

    焊盘的热属性在没有过孔的情况下是不同的。 请遵循数据表中的建议。

    此致、
    查尔斯·奥