This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:WL1835MOD

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674546/linux-wl1835mod

Thread 中讨论的其他器件:WL1837MOD

工具/软件:Linux

我在使用 BeagleBone Black Wireless 构建802.11s 网状网络时遇到问题。 这是一个概念验证、用于我们希望使用 WL1837MOD 的运行器件。

我阅读了文档:swaa166.pdf - WiLinkTm8 WLAN 软件- 802.11s 网状网络。 但是、当我使用 Yocto 或 TI 的描述构建实用程序时、如果有问题、我会喜欢它。

其中一个问题是 wpa_supplicant.conf (mode=5)。 他不识别模式5。

当我更接近 wpa_supplicant defconfig 时。 我的印象不是针对802.11s 网状网络、而是针对 P2P 类型网状网络。 例如、我在 defconfig 中看到没有 CONFIG_SAE。

有人知道如何为802.11s 网状网络构建 wpa_supplicant 吗?

谢谢。
Paul Becue。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的 wpa-supplicnat 是否使用它的.config 中的以下内容构建?

    CONFIG_MESH = y
    CONFIG_SAE=y

    如果没有、请启用并重新构建。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在我的 defconfig 中:
    80211s 网状网络
    CONFIG_MESH = y
    CONFIG_80211_common=y


    CONFIG_SAE 由 Makefile 自动添加:
    wpa_supplicant/Makefile:
    ifdef CONFIG_MESH
    need_80211_common=y
    need_SHA256=y
    need_AES_SIV=y
    need_AES_OMAC1=y
    need_AES_CTR=y
    CONFIG_SAE=y
    CONFIG_AP=y
    CFLAGS +=-DCONFIG_MESH
    OBJS += mesh.o
    OBJS += mesh_mpm.o
    OBJS += mesh_RSN.o
    字节序

    并且、repo ref 为:
    r8.7_sp3-devel-ti+gitAUTOINC+ee8fbdb840-r9b
    其中:
    #标签:R8.7_SP3
    SRCREV ="ee8fbdb840d95e048f58fb62bf3b5472041b5417"
    分支="Upstream _25_rebase"
    REPO:
    Git://git.ti.com/wilink8-wlan/hostap.git;protocol=git;branch=${branch}
    这是我在 Yocto 中用于 wpa_supplicant 编译的编译。

    Thx
    Paul Becue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此主题似乎与您正在与 Saurabh 讨论的以下 E2E 重复:
    e2e.ti.com/.../2486276

    关闭这个。