请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MOD工具/软件:Linux
我在使用 BeagleBone Black Wireless 构建802.11s 网状网络时遇到问题。 这是一个概念验证、用于我们希望使用 WL1837MOD 的运行器件。
我阅读了文档:swaa166.pdf - WiLink8 WLAN 软件- 802.11s 网状网络。 但是、当我使用 Yocto 或 TI 的描述构建实用程序时、如果有问题、我会喜欢它。
其中一个问题是 wpa_supplicant.conf (mode=5)。 他不识别模式5。
当我更接近 wpa_supplicant defconfig 时。 我的印象不是针对802.11s 网状网络、而是针对 P2P 类型网状网络。 例如、我在 defconfig 中看到没有 CONFIG_SAE。
有人知道如何为802.11s 网状网络构建 wpa_supplicant 吗?
谢谢。
Paul Becue。