This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:[Linux/WiLink8]内核4.9上的吞吐量 TCP TX 问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/672882/linux-linux-wilink8-throughput-tcp-tx-issue-on-kernel-4-9

工具/软件:Linux

您好,

我们在  AM335/AM437x EVM 上使用 SDK4内核4.9测试了 Wilink8的吞吐量 TCP TX 非常低。

 吞吐量为2.4G 和5G (约2倍 Mbps)的 TCP TX,但 TCP RX 和 UDP TX/RX 是正常的。

有人有什么想法吗?

测试数据、如下所示、

WiFi AP 路由器:NETGEAR Nighthawk 夜鹰 x6 R8000 AC3200 (安全性:非安全性)

2.4G 频道:3.

5G 频道:36.

平台:AM335/AM437x

内核:4.9.

WiFi 固件: 版本8.9.0.0.76

Iperf 命令:

TX:iperf -c xxx.xxx.xxx.xxx -w256k -l16k -I -t60  

Rx:iperf -s -w256k -l16k -i1 -t60

2.4G

站点模式(Mbits/sec)

TCP TX

20.3.

TCP RX

77.9.

UDP TX

94.9.

UDP RX

95.6.

5G

站点模式(Mbits/sec)

TCP TX

22.2.

TCP RX

82.9.

UDP TX

95.5.

UDP RX

95.7.

郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    您能否尝试按如下方式更改内核.config、重新编译它并让我知道它是否改进了 TCP Tx?:

    CONFIG_tcp_Cong_advanced=y
    CONFIG_DEFAULT_Rena=y
    CONFIG_DEFAULT_tcp_Cong="reno"

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    这对我来说很有用。
    非常感谢。


    郭南