请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
您好,
我们在 AM335/AM437x EVM 上使用 SDK4内核4.9测试了 Wilink8的吞吐量 TCP TX 非常低。
吞吐量为2.4G 和5G (约2倍 Mbps)的 TCP TX,但 TCP RX 和 UDP TX/RX 是正常的。
有人有什么想法吗?
测试数据、如下所示、
WiFi AP 路由器:NETGEAR Nighthawk 夜鹰 x6 R8000 AC3200 (安全性:非安全性)
2.4G 频道:3.
5G 频道:36.
平台:AM335/AM437x
内核:4.9.
WiFi 固件: 版本8.9.0.0.76
Iperf 命令:
TX:iperf -c xxx.xxx.xxx.xxx -w256k -l16k -I -t60
Rx:iperf -s -w256k -l16k -i1 -t60
|
2.4G |
站点模式(Mbits/sec) |
|
TCP TX |
20.3. |
|
TCP RX |
77.9. |
|
UDP TX |
94.9. |
|
UDP RX |
95.6. |
|
5G |
站点模式(Mbits/sec) |
|
TCP TX |
22.2. |
|
TCP RX |
82.9. |
|
UDP TX |
95.5. |
|
UDP RX |
95.7. |
郭南