器件型号:CC3220
你(们)好
我正在自定义电路板上实现 LPDS 模式。
首先、我尝试 使用 launchxl 板上的 tirtos 从 SDK 2_20_00_10中获取 power_management 演示
该演示在始终保持连接模式下按预期工作、
问题是 MCU 无法通过按钮按 SW2唤醒。 我为它定义了一个在正常模式下工作的中断处理程序。
我是否应该更改 parkInfo 或 gpioPinConfigs 中的默认值?
问题2 -我们的定制板为1.85V、LPDS 和 GPIO 唤醒是否应像3.3V 一样工作?
问题#3 -似乎已对 tirtos 的 RTC 唤醒应用了修复程序,但不适用于我使用的 FreeRTOS,它是否很快就可用?
Thx
Ron