This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:从 GPIO 唤醒 LPD

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/703649/cc3220-lpds-wakeup-from-gpio

器件型号:CC3220

你(们)好

我正在自定义电路板上实现 LPDS 模式。

首先、我尝试 使用 launchxl 板上的 tirtos 从 SDK 2_20_00_10中获取 power_management 演示

该演示在始终保持连接模式下按预期工作、

问题是 MCU 无法通过按钮按 SW2唤醒。 我为它定义了一个在正常模式下工作的中断处理程序。

我是否应该更改 parkInfo 或 gpioPinConfigs 中的默认值?

问题2 -我们的定制板为1.85V、LPDS 和 GPIO 唤醒是否应像3.3V 一样工作?

问题#3 -似乎已对 tirtos 的 RTC 唤醒应用了修复程序,但不适用于我使用的 FreeRTOS,它是否很快就可用?

Thx

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    1。
    请参阅此帖子 :e2e.ti.com/.../2592071
    当器件通过 GPIO 从 LPDS 唤醒时、您需要定义要调用的单独处理程序。
    此外、请检查 PowerCC32XX_CONFIG 中的其他相关字段(提供的文章中提供了详细信息)。

    2.
    是的、如果它符合数据表第5.6节"电源: www.ti.com/.../cc3220.pdf "中的规格
    您的 VBAT 应介于2.1V 和3.6V 之间。如果 power_measurement 示例运行正常、我希望您的设置正常。

    3.
    您能否参阅这是在哪里出现的?



    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../2561700
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    只是为了澄清-我们将1.85V 连接到 VBAT,这是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是直接电池连接、VBAT 必须介于2.1和3.6V 之间
    如果使用预稳压模式、VBAT 应为1.85V

    有关 详细信息,请参阅数据表(www.ti.com/.../cc3220.pdf)的第4.4节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在我们的定制板上测试了 GPIO 从 LPDS 唤醒- 1.85V、但它不起作用。

    在 wakeupGPIOFxnLPDS 中使用的唤醒功能与在 Launchpad 上工作的功能相同。  使用 LPDS 时1.85V 预稳压模式是否存在任何已知问题?

    其次、使用 FreeRTOS 时、从 LPDS 唤醒的 RTC 不起作用。 使用 launchpad 上的 always_connected 功率测量用例对此进行了测试。  

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用1.85V 预稳压器、则存在一些缺点、但可能与唤醒无关:

    e2e.ti.com/.../640786
    e2e.ti.com/.../696822

    该 LaunchPad 使用3.3V 电压(在宽工作电压范围内)、并且具有指示此情况的逻辑电平。

    请确保中断信号正常(数据表的表4.9)。