This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120停止接收多播地址

Guru**** 2536160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/701323/cc3120-cc3120-stops-receiving-on-multicast-address

器件型号:CC3120

我有一个具有2个单播套接字和2个多播套接字的 CC3120。  这意味着它应响应发送到单个 IP 地址以及多播 IP 地址的 ICMP ping。  它通常是这样。  据我所知、ICMP ping 完全在 CC3120固件中处理、即不涉及主机。

有时、CC3120会停止在多播 IP 地址上接收消息。  不接收应用程序数据包、并且器件也停止响应多播地址上的 ICMP ping。  进出各个 IP 地址的流量不受影响。

请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您正在使用多少 CC3120?
    如果只使用一个套接字(多播)、它是否起作用?
    这些是 TCP 还是 UDP 套接字?


    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我们有单播和多播套接字的组合。  CC3120似乎进入了仅在单播 IP 地址上接收数据包并忽略多播地址的状态。  但是,如果将数据包发送到单播地址,并使用其中一个多播套接字的端口号,则数据包将通过。  因此、我们认为芯片先过滤 IP 地址、然后过滤端口、但不检查 IP 地址和端口号是否已链接。  

    此致、

    Bob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    从我的角度来看、这听起来像是基础设施问题、但谁知道。 它是广播功能?

    我认为您应该捕获 NWP 日志以获得 TI 支持( processors.wiki.ti.com/.../CC3120_&_CC3220_Capture_NWP_Logs )

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的建议。  我已经设置了 NWP 日志工具、因此 TI 可以随时提出任何要求。

    RE 基础设施-当然存在与 CC3120、多播和商业 WiFi 接入点相关的问题、我认为接入点至少是一些问题的原因。  如果启用了 IGMP 侦听、一个 WAP 会导致多播流量在几分钟后失败。  另一个则会在~120秒内停止传输多播数据包。  

    无论如何、我需要 CC3120来实际使用市面上出售的 WiFi 接入点、或者没有太多的接入点。  我意识到、如果接入点本身是婴儿车、这是很困难的。

    目前、我正在努力区分哪个硬件位负责哪些问题。  不过、我仍然认为我有一个 CC3120问题。

    此致、

    Bob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    如果您的应用不需要低功耗、您可以尝试将电源策略设置为 always_ON_policy。

    正如我所经历的、AP 类型在正确实施 DTIM 间隔时可能会出现问题。 始终开启电源策略是"隐藏"此问题的方法之一。 您可以检查它。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    我在一周前做过这个。 对于任何其他读者、我可以确认这是一个很好的提示、我看到了显著的改进。

    此致、
    Bob。