我有一个具有2个单播套接字和2个多播套接字的 CC3120。 这意味着它应响应发送到单个 IP 地址以及多播 IP 地址的 ICMP ping。 它通常是这样。 据我所知、ICMP ping 完全在 CC3120固件中处理、即不涉及主机。
有时、CC3120会停止在多播 IP 地址上接收消息。 不接收应用程序数据包、并且器件也停止响应多播地址上的 ICMP ping。 进出各个 IP 地址的流量不受影响。
请告诉我您的想法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个具有2个单播套接字和2个多播套接字的 CC3120。 这意味着它应响应发送到单个 IP 地址以及多播 IP 地址的 ICMP ping。 它通常是这样。 据我所知、ICMP ping 完全在 CC3120固件中处理、即不涉及主机。
有时、CC3120会停止在多播 IP 地址上接收消息。 不接收应用程序数据包、并且器件也停止响应多播地址上的 ICMP ping。 进出各个 IP 地址的流量不受影响。
请告诉我您的想法。
您好、Jan、
感谢您的建议。 我已经设置了 NWP 日志工具、因此 TI 可以随时提出任何要求。
RE 基础设施-当然存在与 CC3120、多播和商业 WiFi 接入点相关的问题、我认为接入点至少是一些问题的原因。 如果启用了 IGMP 侦听、一个 WAP 会导致多播流量在几分钟后失败。 另一个则会在~120秒内停止传输多播数据包。
无论如何、我需要 CC3120来实际使用市面上出售的 WiFi 接入点、或者没有太多的接入点。 我意识到、如果接入点本身是婴儿车、这是很困难的。
目前、我正在努力区分哪个硬件位负责哪些问题。 不过、我仍然认为我有一个 CC3120问题。
此致、
Bob。