This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:使用 FTDI 对器件进行编程。 有可能吗?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/703569/cc3220mod-programming-the-device-using-ftdi-is-it-possible

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我正在尝试使用 JTAG 对 cc3220modsf12mb 进行编程。  似乎器件已锁定、需要进入开发模式、但我无法通过 uniflash 对器件进行编程、因为它需要 Launchpad。  在此处使用文章: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/p/635118/2345274 无法与 uniflash 4.3.1配合使用"模式不是有效选项"

我已经尝试创建一个使用"按序列号选择"并为 COM16输入"16"的 CCXML、但不确定如何刷写从命令行解锁 JTAG 的映像。  为何从 uniflash 中删除 COM 端口设置?  现在似乎很难刷写非 LaunchPad 板。  能否将旧版本的 uniflash 与 cc3220modSF 搭配使用?   

我注意到该模块在上电后似乎将 SOP2上拉至3.1V、不确定这是否正常。  将 SOP2短接至接地或3.3V 对串行或 JTAG 编程没有影响。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    尝试使用 UniFlash 版本:  4.2.2.1692。

    对我来说还不错

    此致、

    Pranav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、Uniflash GUI 可与 XDS-110调试器(也集成在 CC3220 LP 上)一起使用、但不能与通用 COM 端口(例如 FTDI 的虚拟 COM 端口)一起使用。 可轻松使用 Unfialsh CLI 进行上载。 例如、我使用以下命令:

    调用 c:\ti\uniflash_4.0\dlite --mode cc3220 project program --name test --port COM5 --dev 

    对于 CC322x 或 CC312x 器件、您需要使用 Uniflash 版本4.x 不支持以前的版本(3.x)。

    关于 SOP2上的3.1V。 您可以与 LaunchPad 进行比较、对我来说、听起来是正常的。 但您的电路板可能存在问题。 因为正常行为是 JTAG 在引导器模式(选择 SOP2、重新启动板)下被阻止。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用4.2.2也适用于我、并使用以下命令"dslite.bat --mode cc3220 Gui_cfg --port COM8"。

    非常令人沮丧的是:
    a)产品在发货时未启用 SOP 引脚、除了在论坛上的几篇文章中提到这一点外、没有提及。
    b)最新版本的 uniflash (4.3)似乎仅支持 launchpad
    c)必须从具有未记录标志的命令行运行可在任意 COM 端口上运行的 uniflash (4.2.2)版本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux (Ubuntu 16.04 x64)的情况如何?
    如何配置 Uniflash 以使用 ft2232rl?