主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我正在尝试使用 JTAG 对 cc3220modsf12mb 进行编程。 似乎器件已锁定、需要进入开发模式、但我无法通过 uniflash 对器件进行编程、因为它需要 Launchpad。 在此处使用文章: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/p/635118/2345274 无法与 uniflash 4.3.1配合使用"模式不是有效选项"
我已经尝试创建一个使用"按序列号选择"并为 COM16输入"16"的 CCXML、但不确定如何刷写从命令行解锁 JTAG 的映像。 为何从 uniflash 中删除 COM 端口设置? 现在似乎很难刷写非 LaunchPad 板。 能否将旧版本的 uniflash 与 cc3220modSF 搭配使用?
我注意到该模块在上电后似乎将 SOP2上拉至3.1V、不确定这是否正常。 将 SOP2短接至接地或3.3V 对串行或 JTAG 编程没有影响。