主题中讨论的其他器件: CC3220SF
您好!
我正在处理 CC3220MOD 器件的电源管理。
调用相关函数后、我能够进入 LPDS 模式。
但是在 GPIO13引脚上生成中断后,我无法退出 LPDS。
是否需要为此目的进行任何特定配置?
Regrds、
Pranav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Toby:
我已按照您所述配置了电源选项。
请查看我的设置、
CONST PowerCC32XX_ConfigV1 PowerCC32XX_CONFIG ={
.policyInitFxn =&PowerCC32XX_initPolicy、
policyFxn =&PowerCC32XX_sleepPolicy、
.enterLPDSHookFxn =空、
.resumeLPDSHookFxn =空、
.enablePolicy = false、
.enableGPIOWakeupLPDS = true、
.enableGPIOWakeupShutdown = true、
.enableNetworkWakeupLPDS = true、
.wakeupGPIOSourceLPDS = PRCM_LPD_GPIO13、
.wakeupGPIOTypeLPDS = PRCM_LPD_FALL_EDGE、
.wakeupGPIOFxnLPDS =空、
.wakeupGPIOFxnLPDSArg=0、
.wakeupGPIOSourceShutdown = PRCM_HIB_GPIO13、
.wakeupGPIOTypeShutdown = PRCM_HIB_RISE_EDGE、
.ramRetentionMaskLPDS = PRCM_SRAM_COL_1 | PRCM_SRAM_COL_2 |
PRCM_SRAM_COL_3 | PRCM_SRAM_COL_4、
keepDebugActiveDuringLPDS = false、
ioRetentionShutdown = PRCM_IO_RET_GRP_1、
.pinParkDefs = parkInfo、
.numPins = sizeof (parkInfo)/sizeof (PowerCC32XX_ParkInfo)
};
此致、
Pranav