This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220

Guru**** 2553400 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/702783/cc3220mod-cc3220

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

您好!

我正在处理 CC3220MOD 器件的电源管理。

调用相关函数后、我能够进入 LPDS 模式。

但是在 GPIO13引脚上生成中断后,我无法退出 LPDS。

是否需要为此目的进行任何特定配置?

Regrds、

Pranav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranav、

    请在 CC3220SF_LAUNCHXL.c 的 PowerCC32XX_CONFIG 中检查以下内容:
    -.enableGPIOWakeupLPDS = true
    -.wakeupGPIOSourceLPDS = PRCM_LPD_GPIO13
    -.wakeupGPIOTypeLPDS = PRCM_LPD_FALL_EDGE
    -.wakeupGPIOFxnLPDS = yourGPIOFxn

    在这种配置下、GPIO13上的下降沿会将器件从 LPDS 唤醒并调用您的 GpioFxn。



    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我已按照您所述配置了电源选项。
    请查看我的设置、

    CONST PowerCC32XX_ConfigV1 PowerCC32XX_CONFIG ={
    .policyInitFxn =&PowerCC32XX_initPolicy、
    policyFxn =&PowerCC32XX_sleepPolicy、
    .enterLPDSHookFxn =空、
    .resumeLPDSHookFxn =空、
    .enablePolicy = false、
    .enableGPIOWakeupLPDS = true、
    .enableGPIOWakeupShutdown = true、
    .enableNetworkWakeupLPDS = true、
    .wakeupGPIOSourceLPDS = PRCM_LPD_GPIO13、
    .wakeupGPIOTypeLPDS = PRCM_LPD_FALL_EDGE、
    .wakeupGPIOFxnLPDS =空、
    .wakeupGPIOFxnLPDSArg=0、
    .wakeupGPIOSourceShutdown = PRCM_HIB_GPIO13、
    .wakeupGPIOTypeShutdown = PRCM_HIB_RISE_EDGE、
    .ramRetentionMaskLPDS = PRCM_SRAM_COL_1 | PRCM_SRAM_COL_2 |
    PRCM_SRAM_COL_3 | PRCM_SRAM_COL_4、
    keepDebugActiveDuringLPDS = false、
    ioRetentionShutdown = PRCM_IO_RET_GRP_1、
    .pinParkDefs = parkInfo、
    .numPins = sizeof (parkInfo)/sizeof (PowerCC32XX_ParkInfo)
    };


    此致、

    Pranav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供中断后调用的函数:

    .wakeupGPIOFxnLPDS = nameOfYourFunction