This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:测得的输出功率低于限值

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, WL1835MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/698277/wl1807mod-measured-output-power-is-below-limit

器件型号:WL1807MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835MODWL1837WL1837MOD

您好!

我正在使用 WL1807MOD 模块、我有几个问题、希望您能帮我回答:

-我测量了天线在不同通道上发出的信号的输出功率(靠近天线)、并且我的值远低于17至20dBm 的允许限制。 请参阅下表中的 PoUT 值。 我想知道的是,这些价值观是否现实。  

以 dBm 为单位的 PoUT (传导):频谱分析仪:检测器 RMS、RBW 100Hz、BW = 20MHz

 

通道1

2.412GHz

通道2.

2.417GHz

通道6.

2.437GHz

通道10.

2.457GHz

通道12

2.467GHz

通道13.

2.472GHz

通道14.

2.484GHz

 

b 1.0Mbps

15.0

14.3.

14.5.

14.5.

14.6.

14.5.

11.5.

 

b 2.0

14.8.

14.3.

14.5.

 

 

 

 

 

b 5.0

14.6.

14.3.

14.5.

 

 

 

 

 

b 11.0

14.6.

14.2.

14.3.

 

 

 

 

 

G 6.0Mbps

14.4.

14.1.

14.2.

 

 

 

 

 

g 9.0

14.2.

14.0

14.1.

 

 

 

 

 

G 12.0

14.3.

14.0

13.9

 

 

 

 

 

G 18.0

14.1.

13.8.

13.9

 

 

 

 

 

G 24.0

12.8.

12.5.

12.5.

 

 

 

 

 

G 36.0

11.6.

11.5.

11.4.

 

 

 

 

 

G 48.0

10.7.

10.3

10.4.

 

 

 

 

 

G 54.0

9.8.

9.5.

9.5.

 

 

 

 

 

n 6.5Mbps

13.6.

13.3.

13.4.

 

 

 

 

 

N 13.0

13.4.

13.0

13.3.

 

 

 

 

 

N 19.5

13.2.

13.0

13.0

 

 

 

 

 

N 26.0

13.0

12.7.

12.8.

 

 

 

 

 

N 39.0

11.7.

11.3.

11.4.

 

 

 

 

 

N 52.0

10.6.

10.3

10.5.

 

 

 

 

 

N 58.5

9.8.

9.5.

9.6.

 

 

 

 

 

N 65.0

8.5.

8.2.

8.3.

 

 

 

 

 

 

 

通道8.

5.040GHz

通道40

5.200GHz

通道60

5.300GHz

通道100

5.500GHz

通道120

5.600GHz

 

b 1.0Mbps

 

 

 

 

 

 

b 2.0

 

 

 

 

 

 

b 5.0

 

 

 

 

 

 

b 11.0

 

 

 

 

 

 

G 6.0Mbps

12.8.

12.6.

13.4.

13.6.

13.0

 

g 9.0

13.4.

12.7.

 

 

 

 

G 12.0

12.9.

12.7.

 

 

 

 

G 18.0

12.8.

12.6.

 

 

 

 

G 24.0

11.4.

11.1.

 

 

 

 

G 36.0

10.3

9.8.

 

 

 

 

G 48.0

9.3

8.7.

 

 

 

 

G 54.0

8.2.

7.8.

 

 

 

 

n 6.5Mbps

12.7.

12.4.

 

 

 

 

N 13.0

12.5.

12.3.

 

 

 

 

N 19.5

12.4.

12.1.

 

 

 

 

N 26.0

12.2.

12.0

 

 

 

 

N 39.0

10.2.

9.7.

 

 

 

 

N 52.0

9.2.

8.6.

 

 

 

 

N 58.5

8.2.

7.7.

 

 

 

 

N 65.0

6.8.

6.1.

 

 

 

 

-我的下一个问题:我想使用 TI 对 WL1807MOD 模块的预认证来认证我的系统。 我必须在系统中使用哪种配置? 它是否与预先认证中接收到的模块相同?  它是 WL1835MOD_C2PC.ini?文件中包含的配置  

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    WL18xxMOD 数据表中列出的输出 TX 功率数是模块能够实现的典型功率数。 为了满足法规合规性和考虑天线增益等要求、某些频带的输出功率受到限制。 对于 WL1837MOD、您需要参阅 WL1837特定 INI " WL1837MOD_INI_FCC_CE"。 如果您也打算在日本销售您的产品,则还会在其中附加一个“JP”。 请参阅 git.ti.com/.../official_inis 标签 R8.7_SP3

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh、

    感谢您的快速响应。
    如果我得到了您的点、则使用频谱分析仪测量的值接近应该达到的值?
    为了澄清这一点、我使用的是 WL1807MOD。 使用 WL1837的 INI 文件完全可以、因为这两个模块甚至具有相同的数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、正确。 WL1807MOD 和 WL1837MOD 使用相同的.INI 文件。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     按照您的建议使用了 INI 文件 WL1837MOD_INI_FCC_CE、但我注意到测量的输出功率仅存在+/-1dB 的幻灯片差异(与上一帖子表中的值相比)。

    例如:

    • 标准 G、54Mbps、通道40:输出功率= 8.2dBm、标准 N、65Mbps、通道40:输出功率= 7.2dBm

    这大约比最大允许值低10dB! (处于 TX 测试模式的模块:数据包的永久 TX;占空比> 65%)频谱分析仪中的设置:检测器 RMS、测量带宽:20MHz)。 这是正常行为吗? (由于 TX 数据包的占空比、测得的输出功率可能会降低约1.9dB;此处所示的值中未考虑到这一点)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据1837 INI 规定、对于通道40上的11g、天线端口的最大输出功率应为8.5 + 7 = 15.5dBm (考虑到已正确计算布线损耗)。 请访问 www.ti.com/.../swru422a.pdf
    在 Tx PLT 测试中,您指定的 TX 功率是多少? processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎正在进行辐射测量。 虽然您靠近测试设备、但这不是测量性能的准确方法。 建议在使用射频同轴电缆连接到频谱分析仪的情况下执行此操作。

    此外、您还需要考虑占空比或测量突发功率。 这是导通时间内的功率、而不是关断时间。 如果无法测量突发功率、则需要补偿占空比。 例如、如果占空比为50%、则需要在测量数据中添加3dB。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz