主题中讨论的其他器件: CC3220SF、 CC3200
您好!
我目前正在我的大学开始一个项目、我已经在 CC3220SF-LAUNCHXL 上找到了这个项目。 对于我的项目、我在 Raspberry PI 中保存了一个 SQL 数据库、从该数据库中、我需要创建一个访问点、允许连接的任何人访问此本地数据库。
由于我的大学有一个备用的 CC3220SF-LAUNCHXL、我想知道它是否可以实现这一目标。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在我的大学开始一个项目、我已经在 CC3220SF-LAUNCHXL 上找到了这个项目。 对于我的项目、我在 Raspberry PI 中保存了一个 SQL 数据库、从该数据库中、我需要创建一个访问点、允许连接的任何人访问此本地数据库。
由于我的大学有一个备用的 CC3220SF-LAUNCHXL、我想知道它是否可以实现这一目标。
您好!
我认为可以使用 CC3220SF 来实现这一目的、但在 Raspberry PI 执行所有操作会更容易。
首先需要考虑的是、您希望通过 Web 提供多少数据、以及同时希望在 CC3220SF 连接 AP 的客户端数量。 CC3220SF 是一款具有 Cortex-M4内核的80MHz 低功耗器件。 因此、您不能期望 Raspberry PI 中的 Web 服务器等性能。 CC3220SF 最多支持四个客户端同时连接到 AP (您需要更多?)。
如何查看您的实现:
- CC3220SF-LAUNCHXL 和 Raspberry PI 之间的连接可以通过 UART、SPI 或 I2C 来完成
-在 Raspberry PI、您将创建简单的应用程序、该应用程序将从 DB 读取值并通过某些 API (AT 命令等)提供值
-在 CC3220SF-LAUNCHXL 中,您将创建应用程序,该应用程序将为 http 请求提供服务,并通过您的 API 从 Raspberry PI 读取数据
1月