This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:将 CC3220SF 用作 AP

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/698232/cc3220sf-launchxl-using-the-cc3220sf-as-an-ap

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: CC3220SFCC3200

您好!

我目前正在我的大学开始一个项目、我已经在 CC3220SF-LAUNCHXL 上找到了这个项目。 对于我的项目、我在 Raspberry PI 中保存了一个 SQL 数据库、从该数据库中、我需要创建一个访问点、允许连接的任何人访问此本地数据库。

由于我的大学有一个备用的 CC3220SF-LAUNCHXL、我想知道它是否可以实现这一目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能更好地描述您的需求吗?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当然、项目是在我的下亚 SAE 团队中启用遥测 sistem、汽车中有一个微控制器、通过 ZigBee 网络连接到 Raspberry PI。 微控制器发送要保存在 raspbery PI 配置的 MySQL 数据库中的传感器数据。

    其目的是创建一个 Wi-Fi 接入点、使任何连接的用户都能够通过 Web 浏览器访问此数据库。 我怀疑 CC3220SF 能否做到这一点。 我知道使用 USB WIFI 天线可以实现这一点、但由于 CC3220SF 可供我在大学使用、因此可以为我节省资金。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为可以使用 CC3220SF 来实现这一目的、但在 Raspberry PI 执行所有操作会更容易。

    首先需要考虑的是、您希望通过 Web 提供多少数据、以及同时希望在 CC3220SF 连接 AP 的客户端数量。 CC3220SF 是一款具有 Cortex-M4内核的80MHz 低功耗器件。 因此、您不能期望 Raspberry PI 中的 Web 服务器等性能。 CC3220SF 最多支持四个客户端同时连接到 AP (您需要更多?)。

    如何查看您的实现:
    - CC3220SF-LAUNCHXL 和 Raspberry PI 之间的连接可以通过 UART、SPI 或 I2C 来完成
    -在 Raspberry PI、您将创建简单的应用程序、该应用程序将从 DB 读取值并通过某些 API (AT 命令等)提供值
    -在 CC3220SF-LAUNCHXL 中,您将创建应用程序,该应用程序将为 http 请求提供服务,并通过您的 API 从 Raspberry PI 读取数据

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >>可通过 UART、SPI 或 I2C 完成
    绝对更高效。

    但对于快速原型、我们通过 USB 将 CC3200 LP 连接到了 BeagleBone Black (BBB)。 基本上、您现在获得了 LP 上 UART 的命令行界面、因为它以 TTY 进行枚举。 也适用于 RP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    感谢您提供的有趣信息、但我不确定这种方法的实际意义。 是的、您节省了四根导线(RX、TX、GND、UCC)、但这会使 CC32xx 的开发复杂化。 或者、在这种方法中如何使用 JTAG for CCS? 或者、您是否以某种方式使用 CCS 将 JTAG COM 端口从 BB 转发到了您的计算机?

    在 CC3220SF-LAUNCHXL 上使用 XDS-110调试器。 在 CC3200使用 XDS-100 (FT2232)。 XDS-110使用标准 CDC 类、因此我认为它应该在 BB 处工作。 您是否测试过它?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LP 丢失 JTAG 的好机会。

    不过、在 LP 上刷写所需的映像后、我们主要使用 BBB 上的命令行 Linux 进行调试。

    老实说、LP 端不需要太多的改进(需要时、只需从 BBB 断开连接并连接 CCS)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!

    我将研究如何实现这些、希望它能正常工作!