器件型号:CC3220
大家好、
您能否提出以下问题:
首先澄清有关我们的系统需求的信息。
•我们的系统是功耗极低的单元(由电池供电)。
•今天、我们使用的是 Nanotron 芯片(专有协议)。
•我们可以接受几百毫秒的大电流(但每天大部分时间都有几个微安器)。
•我们的系统没有任何连接器或按钮(已完全封装)。
•唯一的连接方式是通过 WiFi。
•WiFi 芯片用于非常小的数据传输(几个字节)。
•我们检查了使用 TI wifi 芯片替换 Nanotron 芯片的选项。
我们计划分2个阶段嵌入 TI WIFI 芯片:
•第一个阶段是快速阶段、因此我们将使用 CC3220并通过应用处理器 AT 命令将其连接到 CPU。
•第二阶段(为了获得更好的功率和价格)、我们的低功耗 CPU 将连接到 CC3120 (API)。
为了了解上述两个选项是否适用、我们将了解有关以下问题的更多数据:
1.在空闲连接电源模式下使用 CC3220时、应用处理器(使用 AT 命令)是否可以处于低功耗模式?
- 如果是、预期的电流是多少?
2.为了计算电池的功率预算,我们需要知道:
- 在 TX 功率模式下传输几字节消息的预期时间?
- 接收几个字节消息的预期 RX 功率模式时间?
- 如果我们处于休眠模式、并收到命令(通过 WiFi)传输短消息、并且正在等待回复。
2.如何从最低功率点视图中获得最佳工作方式:
- 保持空闲连接模式、直到我们得到答案?
- TX 结束后返回休眠模式、并每隔一秒左右检查一次应答?
- 请针对 CC3220和 CC3120回答上述问题。
- 您知道的每个有关具有适当电流(功率模式)的 WiFi 连接的时序、因此我们可以正确地计算功率预算。
在我们的汇编代码行中、我们可以对 wifi 芯片进行编程、以实现默认连接、
- 但之后、产品完全灌装并发送到现场。
i. 您如何建议我们将连接参数更改为现场的实际路由器?
二 将我们的产品用作上述接入点会消耗巨大的功率、还是我错了?
非常感谢、此致、
Shai