This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:多个问题#39;s、用于"CC3220、CC3120"wifi 芯片

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/697907/cc3220-several-question-s-for-the-cc3220-cc3120-wifi-chips

器件型号:CC3220

大家好、

您能否提出以下问题:

首先澄清有关我们的系统需求的信息。
•我们的系统是功耗极低的单元(由电池供电)。
•今天、我们使用的是 Nanotron 芯片(专有协议)。
•我们可以接受几百毫秒的大电流(但每天大部分时间都有几个微安器)。
•我们的系统没有任何连接器或按钮(已完全封装)。
•唯一的连接方式是通过 WiFi。
•WiFi 芯片用于非常小的数据传输(几个字节)。
•我们检查了使用 TI wifi 芯片替换 Nanotron 芯片的选项。

我们计划分2个阶段嵌入 TI WIFI 芯片:
•第一个阶段是快速阶段、因此我们将使用 CC3220并通过应用处理器 AT 命令将其连接到 CPU。
•第二阶段(为了获得更好的功率和价格)、我们的低功耗 CPU 将连接到 CC3120 (API)。

为了了解上述两个选项是否适用、我们将了解有关以下问题的更多数据:

1.在空闲连接电源模式下使用 CC3220时、应用处理器(使用 AT 命令)是否可以处于低功耗模式?

  • 如果是、预期的电流是多少?

2.为了计算电池的功率预算,我们需要知道:

  • 在 TX 功率模式下传输几字节消息的预期时间?
  • 接收几个字节消息的预期 RX 功率模式时间?
  • 如果我们处于休眠模式、并收到命令(通过 WiFi)传输短消息、并且正在等待回复。

2.如何从最低功率点视图中获得最佳工作方式:

  • 保持空闲连接模式、直到我们得到答案?
  • TX 结束后返回休眠模式、并每隔一秒左右检查一次应答?
  • 请针对 CC3220和 CC3120回答上述问题。
  • 您知道的每个有关具有适当电流(功率模式)的 WiFi 连接的时序、因此我们可以正确地计算功率预算。

在我们的汇编代码行中、我们可以对 wifi 芯片进行编程、以实现默认连接、

  • 但之后、产品完全灌装并发送到现场。

           i.     您如何建议我们将连接参数更改为现场的实际路由器?

           二      将我们的产品用作上述接入点会消耗巨大的功率、还是我错了?

非常感谢、此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    我将在星期一努力提供更好、更全面的答复。 请查看以下初始反馈:

    您的许多电源相关问题都可以在电源管理应用报告( http://www.ti.com/lit/swra502 )中得到解答。 例如典型的空闲连接(或始终保持连接)电流消耗、典型的 TX/RX 突发电流消耗、一些具有图形表示的示例测试/用例以及不同网络子系统和 MCU 电源模式的概述。

    对于#3:

    i.您想知道如何将器件重新配置为新 AP、或者想知道如何更新固件?

    二 将器件用作 AP 而不是工作站、肯定会增加电流消耗。

    最棒的
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    以下是一些更全面的问题答案:

    1:空闲连接(或始终保持连接)用例涉及 CC3220处于 LPDS 状态并唤醒以检查 AP 的信标。 通过设置长睡眠间隔(LSI)可以延长睡眠间隔。 我认为、当收到 AT 命令时、应用处理器必须唤醒并处于激活模式。

    请参阅 http://www.ti.com/lit/swra502中的第1.8.9和1.10.2节。

    这取决于您处理发送和接收数据包的方式、比特率和所使用的 AP。

    请参阅同一文档的第1.8.13节和表6。

    这实际上取决于应用。 即、如果您需要始终连接到 AP、以及信息包之间的间隔时间。

    电源管理应用报告对此进行了介绍、此 Wiki 也进行了大量介绍: processors.wiki.ti.com/.../CC3200_Power_Management_Optimizations_and_Measurements

    4.您可以选择多种配置方法将 WiFi 配置文件(SSID/密码)添加到设备中。 在配置器件时、功耗是否是您的应用的一大关注点?

    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../CC3120_&_CC3220_Provisioning

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    非常感谢您的详细回答、我会随时为您发布。

    最棒的
    Shai