This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:CC3120 SPI 主机接口

Guru**** 2811275 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/698547/cc3120mod-cc3120-spi-host-interface

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120CC3100

您好!

您是否发布了描述"CC3120 SPI 主机接口"的文档?
我可以找到 CC3100的唯一器件;但是、我找不到 CC3120的器件。

processors.wiki.ti.com/.../CC3100_SPI_Host_Interface

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    我相信该 CC3100 wiki 页面上的大部分讨论都可以转化为 CC3120。

    如果您要查找特定于 CC3120的信息、《编程人员指南》第2.4节("主机接口")提供了简要概述。

    http://www.ti.com/lit/swru455

    此处还提供了一些其他 CC3120主机驱动程序信息:

    dev.ti.com/.../index.html

    希望这对您有所帮助、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin San、

    感谢你的答复。
    我参考您的文档。

    此致、
    Nomo