请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120MOD 主题中讨论的其他器件:CC3120、 CC3100
您好!
您是否发布了描述"CC3120 SPI 主机接口"的文档?
我可以找到 CC3100的唯一器件;但是、我找不到 CC3120的器件。
processors.wiki.ti.com/.../CC3100_SPI_Host_Interface
此致、
Nomo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Nomo、
我相信该 CC3100 wiki 页面上的大部分讨论都可以转化为 CC3120。
如果您要查找特定于 CC3120的信息、《编程人员指南》第2.4节("主机接口")提供了简要概述。
http://www.ti.com/lit/swru455
此处还提供了一些其他 CC3120主机驱动程序信息:
dev.ti.com/.../index.html
希望这对您有所帮助、
Kevin