This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831温度周期测试失败

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831, WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/719391/wl1831mod-wl1831-temperature-cycle-test-failture

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

尊敬的 TI

  我的 ℃ ℃对无线模块使用了 WL1831、他们对无线模块进行温度循环测试、测试规格为-30 μ s、运行30分钟、而不是80 μ s、运行30分钟、循环。

  几个周期后、WL1831 BT 和 WIFI 出现故障。 那么、客户想知道故障原因吗?  WL1831是否能够承受温度周期测试?

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI:
    抱歉、测试实际上不是温度循环测试、而是热冲击测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    WL1831MOD 的℃℃范围为-20 ̊ C 至70 ̊ C。 请参阅模块数据表中的绝对最大额定值。

    根据您的描述、您的测试似乎超出此温度范围。 因此可能会发生故障。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang 您好:

       谢谢!

        ℃℃:WL1831数据表的信息、温度范围为-40 ̊ C 至85 ̊ C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您是否正在使用 WL1831MOD 模块? 还是芯片设计?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang 您好:
       客户使用 WL1831GYFVR 设计产品、而不使用 WL1831MOD。

    此致。

    沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    是的、IC 的额定温度为-40C 至85C、但模块不是模块内的其他组件会限制工作范围。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、  

    客户使用我们的 IC 而非模块、因此工作温度范围为-40~85。 测试4个、发现4个故障。  

    测试条件如下:  

    温度周期测试、-30~80、周期时间为2H、周期为3000;

    2.未通电的系统

    在测试之前、测试功能是否正常

    完成3000个周期的温度测试后、将产品保持在正常温度约25 2小时、开机、查找功能故障、UART 可以加载堆栈代码。  

    故障状态是 RTS 引脚始终处于高电平、因此 UART 无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    线路上是否有下拉或下拉电阻器? 如果删除、它是否起作用? 我想了解它是 IC 还是支持电路的故障。

    1) 1)您是否对电路板进行了 X 射线检查、以确保 IC 下方没有焊锡空隙? 板上的其他器件?
    2) 2)该器件下是否有足够的接地遵循我们的 IC 设计规则?

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、  

    测试前、功能正常、测试后、执行相同的功能测试、失败。 我们已经查看了 sch 和 PCB 布局。 找不到任何问题。  

    另一个是更改新的 WL1831、PCBA 再次正常。 因此、我们考虑 IC 损坏。  

    我们不会针对广泛的故障执行 X 射线处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我了解温度周期后出现故障、正常启动。 我想知道的是焊接的效果如何。 如果开始的是"周"、则大于30%的空洞、那么温度循环可能会导致损坏。 因此、X 射线对于回顾和回顾非常重要。

    还有几个问题。

    1) 1)这种情况发生在多少个电路板上?
    2) 2)您测试了多少个
    3) 3)更换 IC 并重新测试温度循环时、是否通过?

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    几周内没有听到您的声音。 我现在要关闭这个线程。 如果您仍然需要帮助、请随时重新打开或发布新主题。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、  

    仍然无法解决问题、我已向您发送邮件、但直到现在才收到您的反馈。

    我要求客户再次进行测试、但时间很长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mako、

    由于这是一个很长的测试周期、我现在将关闭胎面。 当您有结果时、您可以重新打开该线程、或者如果锁定、则发布另一个问题并引用此线程。 或者、您也可以再次发送电子邮件。、

    谢谢、
    Riz