This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:未能移植 Bluez5.x

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/722194/wl1831mod-failure-to-transplant-bluez5-x

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

您好、E2E!

我的客户使用 TI 的蓝牙 WiFi 模块- WL1831。 由于 BlueZ4.101中的闪存中断、客户希望将蓝色 Z 协议更新为 BlueZ5.x 但它们遇到了两个问题。

第1个。 sdptool add sp 无法启动服务。

第2个。  我 的客户可以手动删除配对过程。

第三步。但是当他们将操作作为脚本编写时 、脚本在执行时不成功。

我可以获得您的快速帮助吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在内部不支持 BlueZ、但您是否能够启动 HCI 接口?
    输出是什么?:
    hciconfig -a
    hcitool 扫描

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、hciconfig hci0 up 和蓝牙模块可以正常启动。 我现在遇到的问题是电脑可以配对连接成功,但不能和手机连接,希望能支持 BluueZ 5。 X 配对件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Eyal 提到的、Bluez 是开源堆栈、我们内部不支持。 不管怎样、获取"btssnoop"日志以了解成功和失败案例、并对其进行比较。

    谢谢