This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MOD:CC3220MOD

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/715132/ccs-cc3220mod-cc3220mod

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 Code Composer Studio 作为 CC3220MOD 的编译器、

我想使用 AWS IOT、因此下载了 SDK 当前版本 2.20.00.10  

还添加了 AWS 插件版本 1.10.00.07。 我采用了 subscribe_publish_sample_CC3220SF 示例。

但遇到错误、由于路径问题、几乎没有错误被删除。

但我仍然找到了所附图像中所示的。

这是 SDK 兼容问题吗? 我们应该使用旧版本的 SDK 吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suvega、您好!

    AWS IoT 插件当前仅支持 CC3220 SDK 1.40.00.xx 版。 但是、支持最新 SDK 的 AWS IoT 插件的更新版本计划在下周末发布。 发生这种情况时、我将更新此主题、我建议您等到新版本发布完毕后再继续在 CC3220上进行 AWS IoT 开发。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、雷蒙德、

    感谢您的回复。 好的、我将等待新版本。

    请在完成后进行更新。

    此致

    Suvega  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suvega、您好!

    支持 SDK 版本2.20.xx.xx 的最新 AWS IoT 插件现已发布:

    http://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC32XX-PLUGIN-FOR-AWSIOT

    请将您的项目更新为最新的 SDK 版本、并使用最新版本的 AWS IoT 插件进行未来的 AWS IoT 开发。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 SDK ...它非常有帮助。

    我能否获取 CC3220的样片评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suvega、您好!

    您可以在 TI store 找到要销售的 CC3220 LP:
    store.ti.com/CC3220SF-LAUNCHXL-SimpleLink-Wi-Fi-CC3220SF-Wireless-Microcontroller-LaunchPad-Development-Kit-P50638.aspx

    您也可以在您喜爱的电子器件分销商的网站上找到它。

    此致、
    Michael