我正在尝试使用物联网集线器插件(IotHub SDK 专为 TI 器件构建)对器件的连接问题进行故障排除。 当使用连接字符串连接到使用 SAS 令牌的设备时、我已成功连接。 当使用不同的设备连接字符串以及使用证书类型连接的设备的相应证书和密钥时、我无法连接。 我已使用同样使用 IotHub SDK 的计算机程序成功连接了该器件、因此我确信我知道如何执行该操作。 当我在 TI 器件中运行程序时、程序中没有发生正确的情况、我不知道原因、因为即使通过我将其打开、也没有进行跟踪记录。 这就是我的直接问题。 尽管使用以下代码打开跟踪选项、但未记录任何内容(我知道它应该是什么样的、因为它是由在计算机程序中运行的版本记录的)。
bool traceOn =真;
IoTHubClient_LL_setOption (iotHubClientHandle、option_log_trace、traceOn);
我需要做些什么才能真正打开日志记录?