This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:Azure IoT Hub 功能记录

Guru**** 2561110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/722139/cc3220sf-launchxl-azure-iot-hub-function-logging

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

我正在尝试使用物联网集线器插件(IotHub SDK 专为 TI 器件构建)对器件的连接问题进行故障排除。 当使用连接字符串连接到使用 SAS 令牌的设备时、我已成功连接。 当使用不同的设备连接字符串以及使用证书类型连接的设备的相应证书和密钥时、我无法连接。 我已使用同样使用 IotHub SDK 的计算机程序成功连接了该器件、因此我确信我知道如何执行该操作。 当我在 TI 器件中运行程序时、程序中没有发生正确的情况、我不知道原因、因为即使通过我将其打开、也没有进行跟踪记录。 这就是我的直接问题。 尽管使用以下代码打开跟踪选项、但未记录任何内容(我知道它应该是什么样的、因为它是由在计算机程序中运行的版本记录的)。

bool traceOn =真;

IoTHubClient_LL_setOption (iotHubClientHandle、option_log_trace、traceOn);

我需要做些什么才能真正打开日志记录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我们实际上不会立即在 Azure IoT 库中启用日志记录。 此功能计划用于 Q3的 SDK 版本(10月)。 如果您现在确实需要日志记录、则可以在启用日志记录的情况下重新构建库(不要在 此处抛出-DNO_logging)。 有关重新构建库的说明、请单击此处。 但是、由于尚不支持日志记录、因此我无法保证日志记录可以正常工作。

    此致、

    达尔顿