请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120 我们将在预调节模式下提供1.85V 作为 Vcc 至 CC3120。
您能否检查以下逻辑电平是否仍然适合输入和输出。
VIH:
最小值:0.65 * 1.85 = 1.2025
最大值:1.85+0.5 = 2.35
VIL:
最小值:-0.5.
最大值:0.35 * 1.85 = 0.6475
VOH:最大值:1.85 * 0.8 = 1.48、VOH 最小值是多少?
电压:最小值:1.85*0.2 = 0.37V,电压最大值是多少?