This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:输入和输出的电压电平

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/721626/cc3120-voltage-levels-for-input-and-output

器件型号:CC3120

我们将在预调节模式下提供1.85V 作为 Vcc 至 CC3120。  

您能否检查以下逻辑电平是否仍然适合输入和输出。

VIH:

最小值:0.65 * 1.85 = 1.2025

最大值:1.85+0.5 = 2.35

VIL:

最小值:-0.5.

最大值:0.35 * 1.85 = 0.6475

VOH:最大值:1.85 * 0.8 = 1.48、VOH 最小值是多少?

电压:最小值:1.85*0.2 = 0.37V,电压最大值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwin、

    大多数情况下、您是正确的。 对于 VOH 和 VOL、最简单的做法是将提供的值视为阈值、其中至少需要1.48V 才能视为逻辑高电平、而低于0.37V 才能视为逻辑低电平。


    谢谢、
    Alexis