This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:通过 HTTPS 连接时出现错误:SL_ESECDECRYPT (-451)

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/721202/cc3200-error-sl_esecdecrypt--451-while-connecting-over-https

器件型号:CC3200

大家好!

我正尝试按照     CC32xx HTTP 客户端演示.pdf 中给出的指示、通过 HTTPS 将 CC3200 Launchpad 连接到我们的服务器。 现在 、我们在服务器上使用自签名证书(通过 OpenSSL 创建)。 我保留 了 secureMethod = SL_SO_SEC_METHOD_SSLv3_TLSv1_2并尝试了多 个(几乎全部)可用的 secureMASK。  

Launchpad 能够连接到服务器(使用大多数 secureMASks),但在接收到 GET 响应时,我收到    HTTPCL_getResponseStatus()返回的错误:-451 (SL_ESECDECRYPT)。 我尝试 了所有可用的 secureMask、但无法解决。 我创建的证书随附在附件中、我是 SSL/TLS 的新用户、请帮助我解决此问题。

谢谢、致以最诚挚的问候-

Bhupendra Prajapati。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bhupendra、

    您使用的是 CC3200 SDK 和 Service Pack 的哪个版本?

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的响应、我使用的是-

    CC3200 SDK 版本- 1.3.0

    ServicePack 版本- 1.0.1.11-2.10.0.0

    谢谢、致以最诚挚的问候-

    Bhupendra Prajapati