This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:入门

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/716635/wl1835mod-getting-started

器件型号:WL1835MOD

WiLink 入门信息位于何处? 此外、什么是 ICSP 和 IDE 选项、我们在建立此选项时遇到了困难。 我们正在研究将 WiLink 集成到新设计中、并在这里遇到问题、着手着手开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我找到的一些参考设计-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    我建议您首先查看 WL18xx wiki 的"入门"部分。
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx

    您可以在此处找到指向硬件 EVM 和软件入门指南的链接。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正是我想要的,但是找不到,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否发布了模块原理图或内部说明? 我们的团队对内部的内容感兴趣,例如 CC 系列是否在内部等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Justin Reina89"]我们的团队对内部内容感兴趣,例如 CC 系列是否在内部等?

    WL183x 器件是单芯片 WiFi +双模蓝牙组合器件。

    [报价用户="Justin Reina89"]是否已发布模块原理图或内部信息描述?

    WL1835MOD 模块包含 WiFi +双模蓝牙组合单芯片、26MHz XTAL、2.4GHz 射频开关和射频滤波器。 模块内部原理图不是共享的、但您可以参阅图1-1。 器件的 WL1835MOD 功能方框图

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vihang、这正是我们想要的! 总结回顾-

    WL18xxMOD 内部
        

            组件

    • 无线电 IC (Wi-Fi +双模 BT)
    • 射频开关(2.4GHz)
    • 射频滤波器
    • 26MHz XTAL