请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD WiLink 入门信息位于何处? 此外、什么是 ICSP 和 IDE 选项、我们在建立此选项时遇到了困难。 我们正在研究将 WiLink 集成到新设计中、并在这里遇到问题、着手着手开发。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下是我找到的一些参考设计-
[引用用户="Justin Reina89"]我们的团队对内部内容感兴趣,例如 CC 系列是否在内部等?
WL183x 器件是单芯片 WiFi +双模蓝牙组合器件。
[报价用户="Justin Reina89"]是否已发布模块原理图或内部信息描述?
WL1835MOD 模块包含 WiFi +双模蓝牙组合单芯片、26MHz XTAL、2.4GHz 射频开关和射频滤波器。 模块内部原理图不是共享的、但您可以参阅图1-1。 器件的 WL1835MOD 功能方框图 。
此致、
Vihang